Vyberte místo pro doručení

Výběr stránky země/oblasti může mít vliv na různé faktory, jako jsou cena, možnosti dopravy a dostupnost produktu.

Odhodlaná příprava na UEFA EURO 2008

Stolní fotbal je výstavním i tréninkovým předmětem v Hochschulmobil bremerhavenské univerzity.

Peter Rohde chce dokončit svůj stolní fotbal před zahájením fotbalového mistrovství Evropy v červnu 2008, aby přípravy na EURO 2008 mohly být brzy skončeny.
As part of his diploma thesis, Peter Rohde is constructing a soccer table in which the opponent is a fully automated computer. The table shows the possibilities of sophisticated automation and highly qualified control technology.

On one side are the challengers (one or two people) who take on the game against their fully automated opponent, who is moved by controlled motors. Sensors and actuators have to respond at lightning speed and are controlled by images from a high-speed camera. This determines the position of the ball and uses this to derive a strategy for the playing figures.

For the construction, igus supplied a high-quality lead screw linear system with high helix lead screw, linear guides that serve as the computer's play rods, and igubal® spherical plain bearings that ensure the flexible mounting of the challenger's play rods.

igus® was chosen as a collaboration partner because of the good cooperation in previous projects. Based on a commercially available soccer table, the investigations quickly revealed that the required dynamics and precision cannot be achieved with the built-in standard bearings. The drylin® R - FJUM-01 bearings meet these two criteria with flying colours and can also be easily integrated into the table. Very low coefficients of friction enable extreme dynamics and the high abrasion resistance in dry operation ensures maintenance-free operation. Furthermore, the bearings are ideally suited for the rotating or oscillating movements of the play rods.

The transverse movement of the rods takes place via high-quality drylin® SHTS lead screw linear guides with high helix lead screw and attached igubal® rod ends. These components were selected because they are extremely delicate. Thus, the view of the human opponent is only minimally restricted and can also be moved quickly and easily.
Pružně upevněná a bez údržby: kulová ložiska igubal®.
Stolní fotbal je vystaven pro veřejnost v Hochschulmobil univerzity v Bremerhavenu. Hochschulmobil je mobilní výstavní stánek ve formě předělaného autobusu veřejné dopravy. Konají se v něm výstavy různých studijních kurzů, které si mohou prohlédnout a vyzkoušet školy a studijní centra v Bremerhavenu a jeho okolí. Tento stolní fotbal tak představuje vynikající přípravu: jednak pro studenty, kteří chtějí mít informace o technických a vědeckých kurzech, a jednak pro profesionální přípravu na evropský šampionát 2008.

Více o aplikovaných produktech zde

Zde naleznete další zajímavé aplikace z velmi odlišných oblastí.

Další stránky projektu



Termíny "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "řetězy pro jeřáby", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus zlepšuje, co se hýbe", 73quot;igus:", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plasty pro delší životnost", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "když se hýbe, igus zlepšuje", "xirodur", "xiros" a "ano" jsou zákonem chráněné ochranné známky společnosti igus® SE & Co. KG/kolín nad Rýnem ve Spolkové republice Německo a případně v některých zahraničních zemích. Jedná se o neúplný seznam ochranných známek (např. přihlášky ochranných známek nebo registrované ochranné známky) společnosti igus SE & Co. KG nebo přidružených společností igus v Německu, Evropské unii, USA a/nebo jiných zemích či jurisdikcích.

Společnost igus® SE & Co. KG upozorňuje na to, že neprodává žádné produkty společností Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ani žádných jiných výrobců pohonů uvedených na tomto webu. Produkty nabízené společností igus® jsou stejné jako produkty společnosti igus® SE & Co. KG