Změna jazyka :

Pravidelné výrobní zkoušky zvyšují funkční spolehlivost strojů. Kromě testů ve vlastní laboratoři igus®, kde se neustále analyzují nové konstrukce, materiály a požadavky zákazníků, provádí igus® také testy během výroby.
Kromě sériových testů, které okamžitě odhalí případné závady související s výrobou a nabízejí uživateli maximální bezpečnost, se opakovaně provádějí dlouhodobé testy. Tyto dlouhodobé testy, které mohou trvat až čtyři roky - a z nichž je zřejmá nákladnost takovýchto systematických sérií testů - jsou nezbytné, mají-li být splněny neustále rostoucí požadavky trhu.
To platí i pro dlouhodobé testování servokabelů chainflex® rodin CF21.UL a CF27.D. Tyto servokabely, které jsou založeny na modulárním systému a liší se pouze materiálem vnitřního a vnějšího pláště, byly testovány v laboratoři po dobu 2,5 roku při poloměru 100 mm, dráze pohybu cca 8 m, zrychlení cca 6 m/s² a rychlosti cca 3,5 m/s. Při testování se používaly i jiné materiály, které se liší pouze materiálem vnitřního a vnějšího pláště. Počet jader/jader byl záměrně omezen na minimum.
Záměrně byla zvolena kombinace počtu žil/průřezu, která je ve strojírenství velmi oblíbená, ale která zároveň vede k poruchám u mnoha běžných - tzv. řetězově kompatibilních - kabelových sestav kvůli své vysoce asymetrické struktuře.
K testovaným výrobkům:
Více informací o kabelu chainflex®
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h