Změna jazyka :

Single Pair Ethernet (SPE) ist der Schlüssel zur smarten Industrie-Automatisierung, dem Industrial Internet of Things (IIoT). Damit wird erstmals eine einheitliche sowie platz- und kosteneffiziente Ethernet-Kommunikation inklusive des "letzten Meters" von der Cloud über den Schaltschrank bis zur Maschine möglich.

Schlüssel zur Industrie-Automatisierung, dem Industrial Internet of Things (IIoT)
Die Smart Factory ist längst kein Allgemeinplatz mehr, sondern Synonym für eine Vielzahl an Herausforderungen, denen sich Unternehmen heute stellen. Als größte Herausforderungen der vierten industriellen Revolution wird nahezu einstimmig Themen wie Standardisierung, Verlässlichkeit komplexer (IT-)Systeme und die Beherrschung der steigenden Komplexität benannt. Deutlich wird das z. B. beim Blick auf die etablierte Automatisierungspyramide. Die Kommunikation und der Datenaustausch sind limitiert - in den seltensten Fällen eignen sich existierende Ethernet Busse flächendeckend für den Einsatz bis hin zu den Feldgeräten. Zu klein ist der Bauraum an den Sensoren oder Stellgetrieben. Zu anspruchsvoll die Umgebungsparameter, denen bewegte, wie auch statische Ethernet-Leitungen beim Dauereinsatz im Feld gerecht werden müssen.
All das kann sich jetzt ändern: Mit Single Pair Ethernet (SPE) hält derzeit ein Ethernet-Bus und Übertragungsprotokoll in die Industrielandschaft Einzug, dass nicht nur durch geringe Maße zu überzeugen weiß, sondern auch durch hervorragende Übertragungseigenschaften. Und zwar sowohl in Ruhe als auch bei hochdynamischen Anwendungen wie etwa in einer Energiekette.
Technisch beschreibt Single Pair Ethernet die Übertragung von Ethernet (1000Base-T1) über nur noch zwei Kupferadern und ermöglicht neben der Datenübertragung per Ethernet auch eine gleichzeitige Spannungsversorgung (PoDL). Dieser Technologiesprung führt zur Reduktion des Durchmessers um ca. 25% gegenüber einer gewöhnlichen Ethernet-Leitung. Dieses Whitepaper gibt einen Überblick über den aktuellen Entwicklungsstand von SPE und zeigt, welche Chancen die neue Übertragungstechnologie durch die deutliche Bauraum-Ersparnis sowie einhergehende Gewichtsreduktion für die Industrie eröffnet:

Das SPE Industrial Partner Network
Single Pair Ethernet ist die Infrastrukturgrundlage, die das IIoT und Industrie 4.0 möglich macht. Um die Single Pair Ethernet Technologie für den schnell wachsenden IIoT-Markt voranzutreiben, beteiligt sich igus mit weiteren starken Partnern wie HARTING oder TE Connectivity am SPE Industrial Partner Networks.
Für die zuverlässige Etablierung des gesamten zukünftigen SPE Ecosystems werden auch Standards für Übertragungsprotokolle, Verkabelung und Gerätekomponenten gemeinsam erarbeitet und verabschiedet sowie in der IEEE 802.3 und IEC SC46C veröffentlicht.
So konnte auch in partnerschaftlicher Arbeit die neue Leitung passgenau für die T1 Steckerschnittstelle konstruiert werden. Dies führt dazu, dass der haltbare Schirm zuverlässig an den Stecker übergeben wird und dadurch eine optimale Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gewährleistet wird. Die Kombination aus chainflex Leitung und SPE Stecker ist dabei äußerest robust: Tak verwendet igus eine hochabriebfesten, kerbzähen PUR-Mantel und der Stecker robuste metallische Verriegelungen mit PCB-Buchse.
Hohe Lebensdauer durch umfangreiche Testversuche garantiert
Die deutlich gesteigerte Übertragungsrate bei gleichzeitiger Reduktion des Durchmessers erlaubt zukünftig die kostengünstige Anbindung von Sensoren mit hohem Datenaufkommen. Der Anwender muss dabei nicht auf Qualität verzichten. Die ölbeständige und flammwidrige CFBUS.PUR.042 wurde im 3.800 qm² großen igus Testlabor ausgiebig getestet. Wie bei dem gesamten chainflex Leitungsangebot erhält der Kunde auch bei der Single Pair Ethernet Leitung einer Garantie von 4 Jahren.
SPE ist damit eine echte Alternative zu anderen Bussystemen in Anwendungen mit kleinen Biegeradien und kleinen Bauräumen wie z.B. bei industriellen Kameraanwendungen oder Positions- bzw. Überwachungssensoren. Solche Kamera Vision-Systeme dienen vor allem als Erkennungs- und Positionierungssysteme. Bisher mussten derartige Sensoren über Busschnittstellen mit 4- oder 8-adriger Ethernetleitung im Feld angebunden werden. Mit SPE kann jeder Sensor direkt in die übergeordnete Steuerungsebene eingebunden werden.
chainflex® Anwendungsbeispiele aus der Praxis

chainflex Busleitungen
Komplettes Leitungsprogramm wie USB, Profibus, CC-Link, ... für den Einsatz in Energieführungsketten.

chainflex Garantie
chainflex hält - 4 Jahre garantiert. Hier alles zur einzigartigen chainflex Garantie finden.

Konfektionierte Leitungen
Für den Einsatz in Energieketten. Diverse Leitungstypen mit verschiedenen Zulassungen und Konformitäten:

Energieketten
Langlebige Energieketten: Leitungen sicher führen dank jahrelanger Erfahrung vom Energieketten-Hersteller igus:
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h