Výběr stránky země/oblasti může mít vliv na různé faktory, jako jsou cena, možnosti dopravy a dostupnost produktu.
Média |
|
Máte nejaké otázky? Potrebujete materiál? Aktuální tiskové informace a fotografie pripravené ke zverejnení jsou zde k dispozici ke stažení. Rovnež uvítáme váš telefonát, e-mail nebo fax! |
|
Kontakt pro tiskChcete, abychom vás pridali na náš seznam rozesílání? |
Space saving alternative to servo cables in machine tools: PUR spindle cable13. 11. 2013
Spindle drives are becoming larger and more efficient in the case of machining centers and machine tools. To guide higher streams of energy, larger conductor cross-sections are required. As a result, servo cables are becoming thicker with larger bend radii, and in some cases are going beyond the permissible space of the machine tool. A shielded single core cable, like the Chainflex® CF270-UL-D from igus® is an ideal solution. Designed like a spindle cable, the CF270-UL-D is much thinner, ideal for supplying maximum power while staying within the confines of the machine tool. |